This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:不同芯片修订版本的引脚多路复用配置

Guru**** 2542470 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716, AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565224/am5716-pinmux-configurations-for-different-silicon-revisions

器件型号:AM5716
主题中讨论的其他器件: AM5718

您好-

我正在处理 AM571x 器件的引脚多路复用配置、并有以下问题:

  1. 在最新的 SDK 电路板库 idkAM571x_pinmux.c 中,函数 Board_pinmuxConfig()从板载 EEPROM 中读取芯片修订版开始。  对于 SR1.0或 SR1.1、它随后会进行手动引脚多路复用、同时针对后续器件版本使用自动生成的引脚多路复用文件。  但是、当我查看已安装的 SDK 目录时、所有自动生成的 pinmux 文件都是"SR1.0"文件。  我正在尝试了解为什么我们在不读取 SR1.0或 SR1.1时仅调用自动生成的引脚多路复用器配置?  换句话说、我认为 SR1.0就是使用自动生成的 pinmux 配置的情况、因为这是存储在目录中的.pinmux 文件中指定的版本?

  2. 我们最终将在定制板上使用 AM5716器件。  根据 TI 网站、当前器件版本为 SR2.0。  但是、pinmux 工具仅包含"AM5716_SR1.0_BET"选项。  是否会在某个时候添加 SR2.0?
  3. 通常、假设我们从工具中为所使用器件的正确 SR 生成 pinmux 文件、我可以忽略手动 pinmux 函数吗?

感谢您的帮助、

不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Pinmux 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nate、

    1. 首先、我们没有适用于 AM571x 的 SR1.1、这可能是为了向后兼容其他器件。 除此之外、SR1.0 仍处于 β 状态。 由于当时 pinmux 工具无法执行该操作、因此 SDK 团队将手动解决方法组合在一起。
    2. 是的、SR2.0即将推出。 实际上、它将出现在该工具的下一个版本中。 注意 SR2.0也会标记为 beta、但要精确得多。 最终、如果您将使用 AM5716 SR2.0、您可以立即开始斜升配置、然后在出现 SR2.0时重复使用该.pinmux 文件。
    3. 通常、对于 SR1.0、您现在不能忽略手动函数。 对于2.0、您可以使用引脚多路复用器配置对其进行覆盖。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这确实有帮助;谢谢 Alex。

    一些后续问题:

    1. 支持 SR2.0的下一个工具版本计划何时发布?  我提出这一问题是因为我们目前有具有 SR2.0 (AM5718)的电路板。
    2. 截至今天(工具中不支持 SR2.0)、我要将什么确切用于 SR2.0器件上的引脚多路复用配置?  手动引脚多路复用器仅位于 SR1.0的电路板库中、但实际工具尚不支持 SR2.0。
    3. 为了确认我的理解、新的引脚多路复用工具版本将完全支持 SR2.0器件(AM5716和 AM5718)、因此无需再进行手动引脚多路复用配置?
    4. 该工具何时不再处于 β 状态?  我们将基于该工具的测试版发布生产软件、这一点有点令人担忧。  是否缺少某些功能?

    谢谢、

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚注意到、该工具已更新为支持 SR2.0。 同样、我无法打开我昨天在新版本中创建的项目文件、这意味着我必须从头开始为 SR2.0创建一个文件。 每次更新工具时、我都必须从头开始重新创建 pinmux 项目、这非常不方便。 请参阅 e2e.ti.com/.../499901。

    您可以忽略上面我的帖子中的问题1-2。 我仍然对问题3-4感兴趣
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nate、

    让我们在3号和4号接您。

    您是否介意向我发送您的.pinmux 文件以检查它为什么不为您打开?

    谢谢
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    我刚刚通过电子邮件将其发送给您(我无法确定如何在此处附加)。

    谢谢、
    不需要