This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:与 nand MT29F8G16A 有关的 ubi 文件系统问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624747/linux-am3352-ubi-filesystem-problems-with-nand-mt29f8g16a

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

您好!

在基于 Sitara AM3352的定制板中、使用的是 Linux-RT 4.4.19、我使用的是闪存和 MT29F8G16ABAC。
我可以从这个 nand 引导并运行 u-boot、而不会出现任何问题、但我在 UBI 文件系统管理方面遇到了问题。

能否告诉我 Linux-RT 4.4.19是否可以在此闪存设备上支持 UBI 文件系统(页面大小为4096、OOB 224字节)?

此致、

路易吉