This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4379:AM4379 LCD 驱动程序问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624908/linux-am4379-am4379-lcd-driver-issue

器件型号:AM4379

工具/软件:Linux

大家好:

   我使用 AM4379驱动5.0英寸 LCD,分辨率为800*480,LCD 工作正常。 但我的客户希望在10m 之外再使用一台 LCD 显示器,10.2英寸和800*480,分辨率与5.0英寸相同。 因此、我修改了我的设计、添加了一个 ADV7125KSTZ-140来将 LCD 信号转换为 RGB、并将我的设计与监视器之间的一条电缆连接起来。 现在问题出现了,两个液晶屏上显示的图片看起来相同,但差别不大,它显示在10.2英寸液晶屏上。 某些色度上的颜色是意外的、它们仅出现在灰度改变的位置。 请看下面的照片、我标记了"使用红线"。这是信号干扰吗? 我的设计中不使用 SN74LVC16245等总线驱动器 IC、有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知工厂团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan