This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C1294XL:TM4C1294固件更新

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565114/rtos-ek-tm4c1294xl-tm4c1294-firmware-update

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:TI-RTOS

您好!

当之前的固件从控制器 TM4C1294的主闪存运行时、我必须更新我的固件。 我想将我的闪存分为多个分区。 一个用于固件1、另一个用于固件2。 在运行固件1时、我想使用 UART 接口使用固件2更新第二个半闪存。 写入固件映像2后、我将切换指向固件2的指针以运行当前更新的固件。 您能帮助我实现这种方式吗? 是否有任何与此方案相关的示例代码?

谢谢、

巴斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴斯特、

    我不知道这方面的任何示例代码。  您的固件是否使用 TI-RTOS 内核?  如果是、哪个版本的 TI-RTOS?

    谢谢、
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    我们使用的是 TI 的最新版本- RTOS V2.16。  我正在搜索 OTA 类型固件更新示例。 如果您没有确切的示例代码、请参阅一些相关文档或固件示例。

    谢谢、

    巴斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴斯特、

    我已经搜索过,并且没有任何示例或特定文档可以指向您。  在这两个线程上、对 OTA 和参考引导加载程序进行了一些讨论:

    e2e.ti.com/.../451532

    e2e.ti.com/.../461355

    此致、
    Scott