This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2EVM5777:TDA2EVM5777的电源?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565036/rtos-tda2evm5777-power-supply-for-tda2evm5777

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的,

有关 TDA2EVM5777 EVM 板的另一个问题:

我浏览过原理图的文档、发现此电路板的电源为12v、

但我不知道该 EVM 板的特定电流?

也就是说、 此电路板的电流值通常是多少?

非常感谢!

BRS、

门格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已详细检查了这些文档。

    功率和电流值分别如下:12v 和5A

    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    我确信您知道这一点、但记录下来、这是墙式适配器的电源要求。

    实际功耗取决于用例-硬件连接和运行的软件算法。

    此致、

    STAN