This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4378:查找要在 AM4378处理器上运行的 NFC Linux 驱动程序

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565248/linux-am4378-looking-for-nfc-linux-drivers-to-run-on-am4378-processor

器件型号:AM4378

工具/软件:Linux

您好、支持团队

正在寻找适用于 NFC 设备的 Linux 驱动程序、我们有什么东西吗?

谢谢

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    是的、内核中集成了驱动程序。 了解一下驱动程序/NFC。

    此致、
    Yordan