您好!
我使用的是66AK2E05ABDA25 SoC。
根据器件型号、最大器件速度可以是1.25GHz。
数据表中提供了一个寄存器-器件速度(DEVSPEED)寄存器
根据该寄存器、器件速度可以是800MHz、1000MHz、1200MHz、1350Mhz、1400MHz。
没有1250MHz 的值。
因此、它会让人怀疑最大可能器件速度是多少- 1.2GHz 或1.25GHz。 (适用于66AK2E05ABDA25)
请澄清这一疑问。
谢谢、此致
Tarang Jindal
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用的是66AK2E05ABDA25 SoC。
根据器件型号、最大器件速度可以是1.25GHz。
数据表中提供了一个寄存器-器件速度(DEVSPEED)寄存器
根据该寄存器、器件速度可以是800MHz、1000MHz、1200MHz、1350Mhz、1400MHz。
没有1250MHz 的值。
因此、它会让人怀疑最大可能器件速度是多少- 1.2GHz 或1.25GHz。 (适用于66AK2E05ABDA25)
请澄清这一疑问。
谢谢、此致
Tarang Jindal
您好、Tarang、
这确实很奇怪。 但是、我认为1.2GHz 是最大速度、因为在 TI 产品文件夹(
)和数据手册(第1.1节特性)中都有以下陈述:
ARMCortex
-A15 MPCore
CorePac
多达四个 ARM Cortex-A15处理器内核、速度高达1.4GHz
一个 TMS320C66x DSP 内核子系统(C66x CorePacs)、每个都有
- 1.4 GHz C66x 定点/浮点 DSP 内核
-对于定点@ 1.2GHz、为38.4GMACS /内核
-对于浮点@ 1.2GHz、为19.2 GFlops/内核
但是、我将通知设计团队详细说明这种差异。 您还可以使用页面底部的提交文档反馈链接直接报告。
此致、
Yordan
您好 Bill、
是的、我们使用的是100MHz 内核时钟。 我在电子表格中尝试了此选项(将 PLLM 值设置为24)。 这将提供具有错误"超出范围"的1250MHz 时钟。 可能是因为我们已将器件速度设置为1200MHz。
正如您提到的、电子表格未更新、因此我假设使用1250MHz 的寄存器设置、SoC 可在最大1250 MHz 的频率下运行。
谢谢 、此致
Tarang Jindal