This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:用于 IPNC 演示的 DM388 EVM 源代码、其中组件视频作为输入

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5158, TVP7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624654/dm388-dm388-evm-source-code-for-ipnc-demo-with-component-video-as-input

器件型号:DM388
主题中讨论的其他器件:TVP5158TVP7002

大家好、

您能否提供源代码来创建 使用组件视频(捕获、显示和其他链接)的 IPNC 演示链接。 我们尝试在 IPNC_APP 文件夹中搜索它、但与创建和启动链接无关。

mcfw 框架中的另一点 是、仅支持 TVP5158解码 器(IPNC_mcfw/mcfw/src_linux/devices/)、但根据 DM388EVM 扩展 IO 板的功能块图、组件和 VGA 输入与 TVP7002解码器相连、我们如何支持 tvp7002而不是 TVP5158。

谢谢

Kailash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailash、
    您可以在下面的用例文件中找到源代码。
    IPNC_RDK_V3.8.1/Source/IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_linux/mcfw_api/用例/multifh_tristream_fullfeature.c
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailash、

    HDVPSS 中提供了对 TVP7002的支持。