This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA745:XDS110可用于调试

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624752/dra745-xds110-can-be-used-for-debugging

器件型号:DRA745

大家好,  

请 将  DRA7xx 系列上的 XDS110 与 CCS7一起使用吗 ?

与 其他仿真器相比,您是否看到任何限制?

谢谢你  

再见

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,


    我没有现场可自行测试 XDS110、但 CCSv7允许您使用 XDS110对 DRA7xx 器件进行目标配置、因此我不明白为什么不应使用它。 产品页面( www.ti.com/.../TMDSEMU110-U )还指出 XDS110支持"基于 ARM Cortex A 的处理器"。 XDS110还支持 ICEPICKick-M。

    最后一点、我看不到任何限制、您可以使用它、如果您对它有任何疑问、请将其发布在此处。

    谢谢
    Alex