This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ34Z100:BQ34Z100在 Imx6 Android 5.1.0上无法正常工作

Guru**** 2561460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565321/linux-bq34z100-bq34z100-not-working-properly-on-imx6-android-5-1-0

器件型号:BQ34Z100

工具/软件:Linux

大家好、

实际上、我使用的是"BQ34Z100"电量监测计。

一旦我将 电池连接 到电路板上,它的充电状态就会变成  零 ,但是在给电池充电一段时间后,我移除了主电源,而不是电池突然变成零百分比,然后关闭电路板  

请找到以下日志。

root@miraq:/# dmesg | grep BQ3
<6>bq34z100-battery 1-0055:支持版本 启用1.2.0
4>bq34:电池容量:1---- >
4>bq34:电池容量:1---- >
4>bq34:电池容量:2----- >
4>bq34:电池容量:2----- >
root@miraq:/# bq34:电池容量:3 --- >

root@miraq:/# bq34:电池容量:3 --- >

root@miraq:/# bq34:电池容量:4 --- >
bq34:电池容量:5 --- >
bq34:电池容量:6 --- >

检测到适配器
检测到适配器
适配器(直流输入)充电器已断开连接。
di->adapter_in:0---- >
bq34:电池容量:13--- >
检测到适配器
bq34:电池容量:13--- >
检测到适配器
检测到适配器
已连接适配器(直流输入)充电器。
di->adapter_in:1------- >
bq34:电池容量:0----- >
检测到适配器
适配器(直流输入)充电器已断开连接。
di->adapter_in:0---- >
bq34:电池容量:0----- >
bq34:电池容量:0----- >
初始化:无此类服务'fuse extsd'

请任何人帮助我解决该问题。

提前感谢。

此致、

Sankar。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请注意、此论坛仅支持在 TI 器件上运行的 Linux。 对于 IMX、请咨询正确的社区。

    此致、
    Yordan