This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6746:[C674x]确认电源序列

Guru**** 2544160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/564989/tms320c6746-c674x-confirm-the-power-sequence

器件型号:TMS320C6746

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

[问题]
每条电源线之间是否有任何规格的加电时间?

我知道有一个特定的电源序列1.2 -> 1.8V -> 3.3V。 我想知道加电时间之间是否有任何特定的时间。

如果您有任何疑问、请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    我已将此内容转发给硬件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaka、

    没有特定的上电时间为每条电源线供电。 我建议您在前一个电源处于标称电压后打开电源。

    根据数据表、

    只要 LVCMOS 电源在3.3V 电压下运行(DVDD3318_A、DVDD3318_B 或 DVDD3318_C)、任何电源都不会超过静态1.8V 电源电压2伏、就不需要特定的电压斜坡速率。

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SENTHIL、

    感谢您的回答。
    我明白了。 我通知了您对我的客户的回答。 如果我对电源序列有更多问题、请让我确认。

    此致。
    Kaka