This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/OMAP-L138:GPIO_armv5 omappl138不能与 xds200探针配合使用...

Guru**** 2554830 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565215/starterware-omap-l138-gpio_armv5-omapl138-does-not-work-with-xds200-probe

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:Starterware

大家好

我不熟悉此开发平台。 我已安装 CCS 和 Starterware OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01。

然后、

1导入 GPIO_armv5_omapl138_lcdkOMAPL138演示。

2将项目变型更改为 LCDKOMAPL138并连接至德州仪器 XDS2xx USB 探针。

3编译并获得内存映射覆盖的错误

4/删除原始 cmd 文件并保留 OMAPL138.cmd 文件

5编译无错误

6无错误运行调试

7打开和关闭看起来工作正常的程序。 请参阅以下内容:-

/* GPIO 的本地 PSC 编号为3。 GPIO 属于 PSC1模块。*/
PSCModuleControl (SOC_PSC_1_regs、HW_PSC_GPIO、PSC_POWERDOMAIN_AYST_ON、
PSC_MDCTL_NEW_ENABLE);

/* GPIO 组6的引脚12的引脚复用。*/
GPIOBank6Pin12PinMuxSetup();

/*将引脚109 (GP6[12])设置为输入。*/
GPIODirModeSet (SOC_GPIO_0_regs、109、GPIO_DIR_OUTPUT);

while (1)

GPIOPinWrite (SOC_GPIO_0_regs、109、GPIO_PIN_LOW);

延迟(1000000);

GPIOPinWrite (SOC_GPIO_0_regs、109、GPIO_PIN_HIGH);

延迟(1000000);

8问题是物理 LED 没有响应。  

9如果我重复使用 C674x 版本、它工作正常。  

任何建议都将得到很大的接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此主题移至 OMAP-L138论坛。