This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:TDA2x

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623894/rtos-tda2x

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的,

我现在使用 TDA2x 芯片,有一些关于此芯片的问题、请给我一些帮助。

我使用 SDK :vision_sdk_02_11_00_00,我知道有两个 cortex-A15:  Cortex-A15-0和  cortex-A15-1。

一般而言、,cortex-A15-0应主内核,cortex-A15-1、其他内核为从内核。

当系统启动时,cortex-A15-0初始化整个系统,这次,cortex-A15-1不需要执行任何初始化工作。

我的理解是对的,也不是?

我想确认这些信息,提前感谢。

BRS、

门格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    正确的是、Cortex A15-0是主内核、而其余是从内核、包括 Cortex A15-1。
    但是、整个系统不是由 Cortex A15-0初始化的。
    系统初始化取决于应用。
    许多链路、外设等由 IPU1_0初始化。
    此外、Vision SDK 仅在 SMP 模式下支持 Cortex A15-1与 Cortex A15-0。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rishabh,

    感谢你的答复。

    "此外、Vision SDK 仅在 SMP 模式下支持 Cortex A15-1和 Cortex A15-0。"

    在 SMP 模式下、 Cortex A15-0启动后、 如果    没有必要在 Cortex A15-1 和 Cortex A15-0之间进行通信、Cortex A15-1可以自动工作?

    我的理解是否正确?

    BRS、

    门格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    在 SMP 模式下、BIOS 将负责调度 Core 0或 Core 1上的任务。
    这意味着内核1将自动工作、无需单独通信。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rishabh,

    感谢你的答复。

    如果是、对于 ARM (Cortex A15-0和 Cortex A15-1)和 DSP (__LW_AT__C66_0或 C66_1)之间的通信、DSP 的通信适用于所有 ARM cortex-A15内核、而不仅仅适用于 Cortex A15-0或 Cortex A15-1?

    我的理解是否正确?

    BRS、
    门格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    在 SMP 模式下、两个 A15内核将被视为一个实体。
    这意味着 DSP 不会单独与 A15_0和 A15_1通信。
    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rishabh