This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6711 dsk 的替代产品

Guru**** 1986165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/564873/alternative-to-tms320c6711-dsk

大家好、

我们在项目中使用了一个名为 TMS320C6711 dsk 的入门套件。 我有两个问题;

  1. 该 DSK 与同一 DSP 是否仍然存在,以及它的可用时间(以年为单位)?
  2. 是否有其他完全兼容 DSK 引脚的方法,以便在即将淘汰之前的系统时,可以将系统升级到更新的版本?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sahil、

    我认为6711 DSK 现在不可用。 您可以考虑使用 C6713 DSK、但这在我们的产品系列中也较旧。

    如果您正在为您的新项目寻找器件、我们推荐使用 C6748、这是一款低成本低功耗 DSP。 还提供低成本开发套件。

    www.ti.com/.../tmdslcdk6748

    processors.wiki.ti.com/.../C6748_Development_Kit_(LCDK)

    此致、
    SENTHIL
x 出现错误。请重试或与管理员联系。