This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2E05:时钟方案

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2E05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624910/66ak2e05-clocking-scheme

器件型号:66AK2E05

我的客户正在使用 CDCM6208V2 (不像 EVM 上的 V1那样)生成到66AK2E05的时钟。 但是、与 EVM 中的情况一样、它们对器件进行引脚捆绑并以125MHz (而非100MHz)的频率获得内核、NETCP 和 DDR 的时钟。 这意味着他们可能需要调整 SDK 交付中的一些时钟 PLL 设置、以使其在其电路板上正常工作。在125MHz 而非100MHz 下运行这些时钟是否存在任何其他问题?

或者、客户正在考虑使用连接到我们的 LVDS 时钟输入的 CDCM HCSL 输出。 该模式允许他们使用我们在 EVM 上使用的相同100MHz。

对这两种方法是否有任何意见?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CDCM6208V2应该工作。 请参见内核、NETCP 和 DDR CLKP/N 时序要求、所有这些要求都具有3.2ns 的最短周期时间、最大周期时间为25ns、因此125MHz 时钟输入应处于该范围内。

    另请参阅 KeyStone II 器件硬件设计指南中的3.1系统 PLL 时钟输入、表4 KeyStone II 系统 PLL 时钟输入。 所有这些器件的频率范围均在40至312.5MHz 之间。

    当然、您应该考虑您需要调整 PLL 设置。

    此致、
    Yordan