This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:是否可以在1GHz 频率下运行1.4GHz 器件速度等级?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624899/tms320c6678-is-that-possible-to-run-1-4ghz-device-speed-grade-at-1-ghz

器件型号:TMS320C6678

您好!

我们希望为  我们的产品系列确保 TMS320C6678ACYP4 1.4 GHz/TMS320C6678ACYP25 1.25GHz 速度等级器件的安全。  如果 需要、了解是否可以以低于1GHz 的速度等级运行器件以满足功率预算、这一点很有用?

此致

柱塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、这应该是可能的。 您需要重新配置主 PLL。
    您可以通过 DEVSPEED 寄存器或探测 SYSCLKOUT 引脚来监视器件速度。 请参阅此主题以获取参考:
    e2e.ti.com/.../250871

    此致、
    Yordan