This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA750:如何使用6A.1.3 SDK 在 J6上启用 S/PDIF 功能

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624560/dra750-how-to-enable-s-pdif-function-on-j6-with-6am-1-3-sdk

器件型号:DRA750

您好,

如何使用6AM1.3.SDK 在 J6上启用 S/PDIF 功能。

我尝试按如下方式修改 DTB,但在 Mcasp5端口上没有任何输出。

mcasp5{.mcasp5}
   status=“确定”;
   OP-MODE=<1>;  //TID 模式
   TDM-SLOT=<384>; // 对于 SPDIF
   serial-dir=<0  0 0 1>;//   
   tx-num-evt=<8>;
   Rx-num-evt=<8>;
;μ A

谢谢。

// Baker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Baker:

    我已将您的问题转发给 Android 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Baker、

    J6 Android 版本正式不支持 S/PDIF。 据我所知、S/PDIF 在 McASP 驱动程序中已经验证/测试了一段时间。 我并不是说它(必然)是坏的,只是最近没有测试过 S/PDIF 模式。

    引导时以及播放音频时、您是否在内核中看到任何错误/警告? 您是否验证了您所使用的 McASP 引脚的引脚多路复用设置是否正确?