This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM3730:DM3730音频缓冲器延迟

Guru**** 2588725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624867/dm3730-dm3730-audio-buffer-delay

器件型号:DM3730
主题中讨论的其他器件:TPS65930

大家好、

我们将 TI OMAP3730 DSP 和 TPS65930芯片用作声卡。

我们正在开发延迟敏感型应用、我们注意到 TPS65930芯片在播放和录制音频时具有较大的缓冲延迟。

采样率设置为8000时、缓冲器延迟为140ms 和1120个采样。 尽管我们可以通过软件修改此延迟值、但测得的缓冲器延迟不 会低于该值。

是否有 任何方法可以降低音频缓冲器延迟,或者这140ms 是 此芯片的最小缓冲器延迟限制?


BR、

Ozi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ozi、

    这是 DM3x 论坛(DM35x、DM36x、DM38x)。 对于 DM37x 相关问题、您应该使用 DM37x 论坛、链接如下。

    e2e.ti.com/.../537

    此致、
    帕维尔