This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2E05:TSREFCLOCK 使用?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/564813/66ak2e05-tsrefclock-use

器件型号:66AK2E05

K2E SoC 中有差动时钟信号(TSREFCLKP/N)。

根据数据表、TSREFCLK 是 SyncE 的输入时钟。

因为、SGMII 接口支持内部 SyncE、所以为什么需要这个外部时钟?

如果我支持 SGMII 接口且所选 PHY 支持 SyncE、那么是否需要提供 TSREFCLK? 另请说明原因。

谢谢、此致

Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 SGMII 专家。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tarang、

    来自我们的硬件应用工程师:

    SyncE 有两种实现方法。

     

    1. 我们称之为“HW DPLL”实施,或者

    2. “SW DPLL”。

     

    #1需要对恢复的 SyncE 时钟进行编程、使其定向到器件输出引脚、其中外部 HW DPLL (符合 ITU8262 ECC 选项1和选项2时钟漂移和抖动要求)将对时钟进行滤波并将其反馈到 SERDES 时钟输入。

     

    #2需要对恢复的时钟进行编程、以便转发到 CPSW 内的 CPTS。 CPT 将生成软件可以读取和跟踪软件 DPLL 实现的时间戳。 SW DPLL 将使用 SPI -> DAC -> VTCXO 路由将时钟反馈回 SERDES。 在这种情况下、需要 TSREFCLK 来驱动 CPTS。

     

    因此、不要将 TSREFCLK 与 SyncE SERDES 恢复时钟相混淆。

     

    这有道理吗?