This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMS320C6748:在 I2C 协议中、加电复位停止条件后未检测到 SCD 条件将检测到什么?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/564760/starterware-tms320c6748-in-i2c-protocol-first-time-scd-condition-not-detected-after-power-on-reset-stop-condition-will-detects

器件型号:TMS320C6748

工具/软件:Starterware

您好!

我使用的是 TMS320C6748处理器首次加电时停止条件未检测到、然后在加电复位后它将检测到、这意味着第一次发生什么、

在中、第一个故障 NACK 中断将发生正确的 ACK、而不发送错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此主题移至 C67x 单核 DSP 论坛。