This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:散热器

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/564746/tms320c6678-heatsink

器件型号:TMS320C6678

大家好、

您能不能帮助我找到与 C6678L EVM 配合使用的散热器:

散热器 O‐TMX320TCI6608CYP S‐16W 42x36x17‐PP

此致、

Murad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murad、

    我已通知硬件专家。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murad、
    C6678 EVM 由 Advantech 与 TI 合作开发。 EVM 上使用的散热器列为定制设计。 我认为无法从经销商处订购。
    此致、
    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murad、

    Bill 的回答是正确的。  唯一可用的附加信息是铝挤压散热器42mm x 36mm x 17mm、其中的角是为弹簧安装螺钉铣削的。  热界面材料为 PCM45F。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bill 和 Tom!