This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320VC5416:无法构建二进制文件

Guru**** 1959305 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5416
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565010/rtos-tms320vc5416-cant-build-binary-file

器件型号:TMS320VC5416

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的所有人:

我正在使用 CCS v5.5中的 DSP 工具(TMS320VC5416)我在构建文件中遇到问题、请帮助我解决问题  

***项目语音调试的配置构建12****

"C:\\ti\\ccsv5\\utils\\bin\\gmake"-k all
subdir_rules.mk:`:覆盖目标的命令' audiocfg_c.obj'
subdir_rules.mk:`:忽略目标的旧命令"audiocfg_c.obj"
'生成文件:./audio.tcf'
'调用:TConf'
"C:/ti/bios_5_42_01_09/xdctools/tconf -b -Dconfig.importPath="C:/ti/bios_5_42_01_09/packages;"../audio.tcf"
JS:"c:/ti/bios_5_42_01_09/xdctools/include/utils.tci、第986行:错误:无法加载平台定义'ti.platforms.generic':错误:找不到 CPU 定义文件:ti/catalog/c5400/C5416.TCI
gmake:***[audiocfg.cmd]错误1.
gmake:目标`全部'不会由于错误而重制。

****构建完成****

警告:

说明资源路径位置类型
无效的项目路径:找到重复的路径条目(/audiotost12 [包括路径] isSystemInclude:true includePath:C:/ti/bios_5_42_01_09/packages)、路径:[/audiotost12]。 Audiotost12路径输入路径问题

我甚至附上了项目的屏幕截图、请告诉我需要校正哪些位置才能获取二进制文件

 

正在等待有利的重放 e2e.ti.com/.../7043.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    DSP/BIOS 5.42.01.09不支持 TMS320VC5416器件。  发行说明中的“设备支持”下列出了支持的设备。

    您是否正在尝试从早期版本的 CCS 和 DSP/BIOS 移植此应用?  

    谢谢、
    Scott

x 出现错误。请重试或与管理员联系。