This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:在非 BeagleBone 配置中加载 uBoot 时出现问题

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/564923/linux-am3358-problem-with-loading-uboot-in-non-beaglebone-configuration

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

我们请求帮助将 Uboot 加载到 AM3358BZCZ100处理器上。 第一个已成功加载、第二个半个没有加载。

我们在应用中使用 DDR3存储器+ eMMC 存储器。

请提供任何援助。

我们的硬件/软件工程师是 Mike。 他的电子邮件地址是:osmr_mjones@yahoo.com /手机:575-640-5769

感谢你的任何帮助。

Gary Miller、总裁

CMS 公司

gmiller@cmscorp1.com

电话:612-747-0423

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    您能否发布更详细的问题描述? 您的软件版本是什么? 您逐步执行什么操作? 器件上的响应是什么? 如果有输出、请发布。

    BR
    Tsvetolin Shulev