This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:连接 AM335x 上的 Tianma TM035KBH02

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565071/linux-processor-sdk-am335x-interfacing-tianma-tm035kbh02-on-am335x

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

我们正在连接 Linux 内核3.12上 AM335x 上的 Tianma TM035KBH02、但我们面临颜色问题。

红色根本不显示、LCD 上只有蓝色和绿色、我们使用"fbtest"命令进行了测试。

此 LCD 是否适用于 AM335x,此 LCD RGB 模式是否与 AM335x 匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、AM335x SoC 应该能够使用此显示屏。 但是,我不认为此显示器的驱动程序(Tianma TM035KBH02)已经集成到主线 Linux 内核中... 因此、您的问题可能来自使用错误的驱动程序。

    此致、
    Yordan