This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:仿真器保持 A15会导致 IPU SYSBIOS 节拍停止

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/564794/linux-am5718-emulator-hold-a15-result-in-ipu-sysbios-tick-stop

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件: AM5728

工具/软件:Linux

处理器 SDK 03.01.00.06

当使用仿真 器保持 A15时、IPU 软件挂起中的一种 Task_sleep (100)函数、当恢复 A15时、IPU 上的 Task_sleep (100)可以运行。  

AM5728上一个版本的 Processor SDK 上没有此类问题、我们可以对 AM5718上的当前 SDK 做些什么来避免这样的行为?

新的 SDK 和 AM5728似乎发生了很大变化、是否有相关更改的列表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们通过将计时器更改为 EMUFREE 模式来解决该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    感谢您分享解决方案。

    此致、
    帕维尔