This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/am3358:尝试在 AM335x EVM 上刷写 eMMC、缺少文件 flasher.sh 和补丁文件

Guru**** 2587635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624811/linux-am3358-trying-to-flash-emmc-on-am335x-evm-missing-files-flasher-sh-and-a-patch-file

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

您好!

我正在尝试按照以下 wiki 页面来刷写我的 AM335x EVM (eMMC)。 我使用的是 Linux SDK ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.00.04-linux-x86

适用于 AM335x/AM437x 的 Sitara 闪存编程 Linux 开发

点击此处的链接:

使用 Linux 进行 Sitara Uniflash 闪存编程

在此页面中,几个所需文件的链接被断开,特别是...的链接。

- 提供了一个示例 Flasher 脚本,flasher.sh。

- AM335x -[U-Boot补丁以添加 TFTP 引导配置

我需要这些文件、如果没有这些文件、就无法继续。 是否有人可以为我提供这些文件的有效链接?