请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
EVM:在 PSDKLA 7.04.00.03上运行的 Jacinto-6
我尝试使用 VPE 进行裁剪和缩放。
在缩放裁剪部分时可以看到反交错伪影。
我怀疑这种伪影是由 VPE 中的去隔行和缩放序列引起的。 当视频被缩放和逐行扫描时、可能会出现伪影。
我需要知道 VPE 中的反交错和缩放顺序以及 VPE 如何使用 ioctl 系统调用来执行相同操作。
此致、
耶拉普