This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSIDK437X:UART 到 RS485通信

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624073/tmdsidk437x-uart-to-rs485-communication

器件型号:TMDSIDK437X

您好!

我浏览过 AM437x IDK EVM wiki、并遇到了一个问题。  我希望与 Hiperface 编码器进行连接、该编码器在轮询时通过 RS485进行通信、目前具有一个 RS485转 UART 收发器(简单串行 RX 和 TX)、但我可以告诉您该板上没有串行端口。  我是否缺少某些内容、或者是否需要选择不同的板/转换为不同的串行通信表单?

谢谢、

布鲁顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您计划使用哪种 SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、我不认为这很重要、因为我的大部分编程都是用简单的 C 代码完成的、但我倾向于使用 RTOS、因为我在 Windows 计算机上运行。  

    谢谢、

    布鲁顿