This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:符合 AM571x USB 标准

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624822/am5718-am571x-usb-standard-compliance

器件型号:AM5718

您好、Sitara 支持团队、

关于我的帖子、我通过 E2E 自动电子邮件收到以下答案。

e2e.ti.com/.../2301544

===

Yordan Kovachev

您好!

AM571x USB 兼容 xHCI、请参阅器件 TRM 的第24.7.1.1节主要特性:
"•每个实例包含具有以下特性的单个 xHCI 控制器:"
这意味着它们支持 USB 器件速度(USB 3.1 SuperSpeed+、USB 3.0 SuperSpeed、
USB 2.0低速、全速和高速、USB 1.1低速和全速)、它们应该向后兼容、
因此、您应该能够将它们连接到符合 EHCI 标准的器件。

此致、
Yordan

===

但是、这篇通过电子邮件发送的帖子 未显示该主题。

我是否可以接受此电子邮件应答作为 正确 的发送器?
如果是、AM571x 中的 USB 控制器不支持兼容 EHCI。

此致、
卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM57xx 包含一个 xHCI 兼容控制器。 尽管控制器/驱动器架构与传统 OHCI、UHCI 和 EHCI 控制器有很大不同、但 xHCI 控制器为所有这些器件类型提供扩展集操作、并且能够以1.5Mb、12Mb、480Mb 和5Gb/s 的速率连接 USB 器件。

    总之、如果您的客户希望在 AM57xx 上重新使用 EHCI 驱动程序、则不会起作用。
    如果您的客户希望在 AM57xx 上连接 EHCI 器件、现有的 xHCI 控制器+驱动程序支持这一点。

    希望这有助于回答您的问题。