This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMDSLCDK6748:PSP 1.30.01中的 UART 示例代码似乎不适用于我的 C6748LCDK

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623417/rtos-tmdslcdk6748-uart-sample-code-in-psp-1-30-01-seems-not-work-on-my-c6748lcdk

器件型号:TMDSLCDK6748

工具/软件:TI-RTOS

我遵循 PSP 指导方针:

1) 1)将采样程序闪存到 LCDK

2) 2)将 UART 电缆插入 J3

3) 3)打开 Tera Term 并连接到 COM10端口

4) 4)复位 LCDK

应该在屏幕上进行一些打印、但没有任何内容。 我是否遗漏了什么? 请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不再支持 PSP 1.30.01、因为这是一个很旧的版本。 此外、请注意、其中一些较旧版本是为逻辑 PD EVM (即 EOL 硬件)创建的。 对于 LCDK 硬件、我们建议您使用 Processor SDK RTOS UART LLD 驱动程序。 此版本在 LCDK 平台上完全受支持、并支持 TI RTOS 和最新的 CCSv7 (免费)

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Rahul。 我已检查 SDK RTOS UART LLD 驱动程序。 这对我的 LCDK 很好、但我的项目需要使用 UPP 驱动器。 新的 Processor SDK RTOS 是否可以支持 UPP 驱动程序? 如果可以、请给我一些资源网站、以便我可以开始。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在不久的将来、不可能添加处理器 SDK RTOS 中的 upp 驱动程序支持。 我们会根据您的输入提出功能请求、如果我从开发团队那里获得有关估算时间线的任何更新、我将告诉您、但目前由于当前的优先级、它已添加到 Processor SDK RTOS 待办事项中。

    关键链路有一个具有 uPP 接口的参考平台、因此您可以检查它们是否具有为其平台提供的 uPP 驱动程序:

      

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、Rahul Prabhu。 您的建议对我非常有帮助。