This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713B:MC asp1 HF 时钟问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/564643/tms320c6713b-mc-asp1-hf-clock-issue

器件型号:TMS320C6713B

在最近重新设计电路板后、我们遇到了 MC asp1 HF 时钟的一个奇怪问题。 MC asp1处于受控模式、发送和接收时钟连接在一起、并以12.288mc 的频率从外部提供。

在多个经过测试的电路板上、我们遇到 MC asp1错误、表示 HF 时钟高于上限和低于下限。 限值在软件中设置为+/- 20%。

误差、其中温度也取决于、因此很显然、某件事很关键。

在将12.288 MC 时钟缓冲器电路更换为更快的器件时、上升时间从8ns 恢复到5ns、误差消失。 因此、MC ASP 显然对该参数很敏感。

C67数据表中没有最小上升时间的规格。 有人曾遇到过此问题吗?

此致

Geert de Vries

Duran Audio BV  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此内容转发给硬件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geert、

    输入时钟的最长转换时间在数据表中指定为5ns。 我认为此规范也适用于 McASP1 HF 时钟。 难怪当您使用上升时间为5ns 的输入时钟时、错误消失。

    此致、
    SENTHIL