This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:工业通信堆栈许可问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624734/am4376-industrial-communication-stack-licensing-question

器件型号:AM4376
Thread 中讨论的其他器件:Profibus

您是否了解工业通信协议栈许可如何适用于下列协议?  如果我们希望针对这些协议对器件进行标记或认证、是否因为我们使用的是 TI 的 RTOS 而提供了这些功能?  或者我们需要自己获得这些额外的批准吗?

我们感兴趣的协议:
EtherCAT
EtherNet/IP
以太网 POWERLINK
Profibus
PROFINET RT/IRT
Sercos III

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记

    TI 通过 认证来获取 PRU-ICSS 工业示例、以确保这些示例 成为我们客户的良好基础。  但是、客户将通过产品认证获取其产品。 尽管在 Sitara 处理器上受支持- Powerlink 和 Sercos III 仅分别通过端口和 Cannon-Automata 提供。

     David