This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM1808:从 AM1707迁移到 AM1808

Guru**** 2655565 points

Other Parts Discussed in Thread: AM1707, AM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624550/am1808-migration-from-am1707-to-am1808

器件型号:AM1808
主题中讨论的其他器件:AM1707

尊敬的 TI 专家:

现在、我的客户将 AM1707用于他们的系统。 但是、AM1707的 SDRAM 并不会减小占用空间并降低成本。因此、他们正在考虑使用 AM1808来降低系统成本。
请允许我确认以下问题。
[问题1]
客户能否在与 AM1707相同的环境下开发 AM1808?
[问题2]
客户是否可以对 AM1808使用与 AM1707相同的代码?
[问题3]
AM1707和 AM1808之间的性能是否有差异?

如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给 AM1xxx 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个器件是 ARM DSP 和存储器架构的相似接口、但在 PLL/时钟和外设集方面有一些重要差异、客户需要考虑这些差异。 执行此操作的最佳方法是使用此处提供的工具进行并排比较:(输入所需的功能)

    http://www.ti.com/processors/sitara/arm9/am1x/products.html

    我重点介绍了 AM1808具有2个 PLL 的主要差异、因此 mDDR/DDR2时钟与 AM17x 上的 SDRAM 时钟不同。 此外、AM1808还提供 uPP、SATA、VPIF (摄像头输入)和 McBSP、而 AM170x 具有更多的 MCASP 并支持 eQEP。  

    有关 AM18x 上是否可以使用 AM17x 代码库的问题将取决于您的客户使用的软件是 Linux 还是裸机? 如果操作系统、您可以指定它们是否使用 TI 提供的驱动程序和软件包。 请提供详细信息。 如果他们使用的是 CCS 和 TI 编译器、则可以继续在 AM18x 上使用相同的器件。

    AM1808支持的速度和内部存储器与 AM17x 类似、但具有更多的 EDMA 资源和更快的外部存储器接口。 从引导角度来看、它们使用的是相同的机制、使用 AIS 格式。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到这里的问题主要是针对软件开发和再使用、但是最好确保客户查看 AM18x 数据表和勘误表以了解任何其他设计注意事项。
    例如1) DDR 布局指南-这些指南比 SDRAM 布局更为复杂,因此请确保遵循数据表中的指南。

    2) 2) AM18x 支持双 LVCMOS IO、与 AM17x 不同、可支持1.8V IO 设计。 如果客户计划坚持采用3.3V 设计,则应查看建议2.3.7 www.ti.com/.../sprz313h.pdf ,并确保使用并测试列出的变通办法之一。

    3) 3)查看 AM17x 与 AM18x 的 SYSCFG 寄存器、以了解有关 PU/PD 配置的其他功能支持等


    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    感谢您的回答。
    对于您的问题、他们使用了适用于 AM1707的 Linux 操作系统。 因此、他们将使用 Linux for AM1808。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukul、

    感谢你的建议。
    我将向我的客户告知这一点。

    此致。
    Kaka