This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:用于 DM368 EVM 的具有触摸屏板的 DM368用户界面模块(UIM)

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/564803/tms320dm368-dm368-user-interface-module-uim-with-touch-screen-board-for-dm368-evm

器件型号:TMS320DM368

您好、香榭丽舍

客户想要购买 DM368EVM 的带触摸屏的 DM368用户界面模块(UIM)、如以下 TRM 第18页所述。  

具有触摸屏的1.7 DM368用户界面模块
http://support.spectrumdigital.com/boards/evmdm368/revg/files/EVMDM368_TechRef_revb.pdf

UIM 是否包含 DM368 EVM? 如果不是、可以联系什么是器件型号和制造商客户。  

谢谢。

Rgds
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DM368 EVM 由 Mistral 制造。 请通过 Mistral 检查是否有可用的触摸屏。

    谢谢你
    Cesar