This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:DRAM 芯片选择问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623726/am4376-dram-chip-selects-question

器件型号:AM4376

我有原型板、我遇到了一些 DRAM 问题。   我有两个 DDR3芯片、例如 AM437x EVM、但昨天我注意到它仅使用一个芯片选择。  原理图(在 PPTX 文件中)显示 我使用了两个片选。  每个 DDR3芯片多一个。  我通过移除 R906并将第二个 DDR3芯片接线到 CS0来使原型板正常工作。  它的质量不是很好,但它是有效的。  跳线足够短、以至于到目前为止不会产生不利影响。

 

因此我的问题是:我可以在32位模式下使用双片选吗?  如果不是、我必须切换到16位模式、并且可以在16位模式下使用两个芯片吗?  我认为,我必须写信给这两个国家,或者在这种情况下写信给这两个国家。

 e2e.ti.com/.../DRAM-Chip-Select-schematic-clips.pptx

我找到了以下文档:http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM437x_DDR_Configuration_and_Programming_Guide#32-bit_or_16-bit_DDR。  也就是说、2芯片选择功能只用于 LPDDR2双芯片配置、并在 EMIF4D_SDRAM_CONFIG 寄存器的 EBANK 中进行设置。  

 

我现在看一下数据表的第5.13.8.2.1.3节。  我没有看到我打算使用的设置。  您对此有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将对此进行研究。 我将在此处公布我的调查结果。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Mark Pearson "]

    因此我的问题是:我可以在32位模式下使用双片选吗?  如果不是、我必须切换到16位模式、并且可以在16位模式下使用两个芯片吗?  我认为,我必须写信给这两个国家,或者在这种情况下写信给这两个国家。

    [/报价]

    否 对于 x32配置、您需要像在 EVM 中那样对整个 x32总线基准进行布线、实现单芯片选择(DDR_CSn0精度更高)。 您还可以参阅数据表中总结了配置的表5-50和图5-49至图5-53、其中突出显示了这些配置的原理图连接。 我想您可能可以使用当前原理图的 x16配置、但您只能使用1个芯片选择。 本质上、较高的字节和第二 DRAM 将无用。

    [引用用户="Mark Pearson "]

     

    我找到了以下文档:http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM437x_DDR_Configuration_and_Programming_Guide#32-bit_or_16-bit_DDR。  也就是说、2芯片选择功能只用于 LPDDR2双芯片配置、并在 EMIF4D_SDRAM_CONFIG 寄存器的 EBANK 中进行设置。  

     

    我现在看一下数据表的第5.13.8.2.1.3节。  我没有看到我打算使用的设置。  您对此有何看法?

    [/报价]

    我们不支持 DDR3上具有双芯片选择的双列系统。 即使我们这样做、您的配置也不正确。  我建议您查看数据表并 确保符合这些要求。 在您的特定情况下、您需要进行布局修复以更正芯片选择连接