This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XEVMK2EX:K2E EVM - I2C 总线实现。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/564811/xevmk2ex-k2e-evm---i2c-bus-implementation

器件型号:XEVMK2EX

您好!

为什么 SoC I2C-0和 I2C-1都用于连接 PMBus。

谢谢、此致

Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tarang、
    K2E EVM 上 SmartReflex CVDD 电压电平的主要控制是 VCNTL 接口、而不是 PMBus。 对电路板进行开发时、尚未开发用于控制 PMBus 的软件、也未选择使用的接口。 包括多个连接以实现灵活性。
    请注意、I2C1和 MCU I2C 接口通过电平转换器连接到 PMBus。 I2C0总线也通过电平转换器连接到 MCU I2C。 I2C0可以通过两个转换器的链与 PMBus 进行通信、但这不是最初的目的。
    此致、
    Bill