This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3200-LAUNCHXL:无法打开源文件"PROVISIONING_API.h"

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/564659/rtos-cc3200-launchxl-cannot-open-source-file-provisioning_api-h

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200SDK

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在使用 CC3200-LAUNCHXLA 开发板从事一个项目。 我创建了一个新项目、并在 include 选项中包含了 SDK 1.2.0。 当我尝试编译工程时、编译器会生成以下错误:

#1965无法打开源文件"Provisioning_api.h".ccsproject /connectRouter 第51行、外部位置:C:\ti\cc3200SDK_1.2.0\cc3200-sdk\simplelink\user.h C/C++ problem
gmake:***[empty.obj]错误1 connectRouter C/C++ problem
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。 连接路由器 C/C++问题

我目前正在使用 CCS v7、但我在 CCS v6.1.3上尝试过相同的操作、结果相同。

谢谢、

Alinur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alinur、

    您是否从以前的 SDK 版本升级项目?

    以下是几个具有相同错误的论坛主题、以及升级项目设置的一些步骤:

    e2e.ti.com/.../499850

    e2e.ti.com/.../1837762

    如果这些不起作用,请告诉我,我将要求将此主题移至 CC32xx 论坛…

    此致、
    Scott