This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:使 DDRRESET 生效

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624461/tms320c6657-assert-ddrreset

器件型号:TMS320C6657

您好!

如何将 C6657的 DDRRESET 信号置为有效?

谢谢、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    请参阅 Keystone 架构 DDR3内存控制器用户指南图3-2和图3-3、网址为:
    www.ti.com/.../sprugv8e.pdf

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您 Tsvetolin、我想知道这个输出是否可以通过软件轻松切换? 如果是、如何操作?