This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:FFT 实现

Guru**** 2008950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/564645/tms320c6678-fft-implementation

器件型号:TMS320C6678

您好!

 FFT 函数、DSPF_SPP_fftSPxSP 在 TI 的 DSPLIB 使用位反转表下定义、想知道如何创建/解释该表 、 FFT 大小与该表之间是否存在链接。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    要了解如何生成 Twiddle 因子和 bev 数组、您可以查看 DSPLIB 安装目录中的测试驱动程序代码
    (dsplib_c66x_y_z_q\packages/ti\dsplib\src\dspfsp_sp_fftSPxSP\c66\dspfsp_s_fftSPxsp_d.c)。

    无论如何、C66版本不需要位反转表、因此您可以简单地传递0 (FFT 使用固有的 BITR CPU 指令)。 提供的参数应仅用于与 CPU 上的源代码兼容性。