This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:AM335x 是否支持 eMMC - RPMB

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623791/linux-am3352-does-am335x-support-emmc---rpmb

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

eMMC - eMMC 版本4.4或更高版本支持 RPMB。  

根据 AM335x SitaraTm处理器技术参考手册的第18.11章

  • 文献编号:SPRUH73M
  • 2011年10月–2016年1月修订

 AM335x 仅支持完全符合 MMC 标准规范。 V4.3。 IOW、AM335x 不支持 eMMC - RPMB 功能

如果我错了、请纠正我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM335x 不支持 eMMC RPMB 功能。

    Steve K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否计划在将来添加此功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 AM335x 上的控制器遵循4.3标准、并且 RPMB 已添加到4.4标准中、因此 AM335x 上不支持该控制器。 AM57xx 上的控制器遵循4.5标准、因此它应该支持 RPMB。

    Steve K.