This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:十六进制转换实用程序

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624596/ccs-tms320c6713b-hex-conversion-utility

器件型号:TMS320C6713B

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想将为目标处理器 TMS320C6713构建的 COFF 目标文件转换为 ASCII 十六进制文件。 引导是通过 CE1空间进行的8位外部 ROM 引导。 我有两个问题:

处理器为32位、因此-memwidth 等于8。 因此、生成的文件将为4 (作为-romwidth = 8)。 如何将这4个文件刻录到8位 ROM? 我必须将其转换为单个.hex 文件还是什么? 我们能否为 TMS320C6713指定-memwidth = 8和-romwidth = 8?

2.十六进制实用程序是否会自动将辅助引导加载程序添加到十六进制文件并创建复制表、或者我们是否必须提供自定义引导加载程序、而十六进制实用程序是否仅会根据给定的选项创建复制表。

此致、