This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM1808:AM1808 / L138 MMC 控制器问题:最高速度与安培;支持的容量

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622370/am1808-am1808-l138-mmc-controller-questions-highest-speeds-capacity-supported

器件型号:AM1808
Thread 中讨论的其他器件: OMAPL138

我们有 一位客户询问 AM1808中的 MMC 控制器。  他询问模块根据当前支架(例如2、4、6、10或 UHS-1、UHS-3)支持的最高速度等级

 

您能否告诉我支持的最高容量是多少?  我知道 SDHC 是受支持的、但他们正在考虑一些大容量卡(SDXC)、他们也在询问这些卡。

谢谢!

标记 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我已将此内容转发给硬件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向您的专家提问、对于具有4位 SD 接口的 L138或 AM1808、您应该从整体情况中期待什么?

    谢谢

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark
    这篇文章似乎已经从裂缝中滑过、没有及时回应、对此表示抱歉。

    AM18x 属于与 OMAPL138相同的系列。
    支持 SDHC 不支持 SDXC
    请参阅以下帖子
    e2e.ti.com/.../1167127


    在稍后有关吞吐量查询的帖子中、

    我不知道对于具有最新内核的最新处理器 SDK,我们是否会收集/发布任何 MMC/SD 吞吐量数据,并将其检查。


    但是、您可能会发现以下非常旧的帖子有用/相关

    e2e.ti.com/.../36575
    该帖子包含一些概念,但还包括指向旧 SDK/PSP 版本的链接,这些版本具有 OMAPL138上的一些吞吐量数据,这将有助于有效地确定预期的读/写吞吐量。


    希望这对一些人有所帮助

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记
    即将推出的 Processor SDK 版本还将捕获 OMAPL138/AM18x MMC/SD 吞吐量性能数据。
    因此您可以关注此网页

    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Kernel_Performance_Guide

    此致
    Mukul