This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:如何使用 SDK 中的脚本 setup.sh 设置 BeagleBone Balck

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623930/linux-processor-sdk-am335x-how-to-use-script-setup-sh-in-the-sdk-to-set-up-beaglebone-balck

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

你(们)好  

我 一直在将 beaglebone.org 上的图像用于 BeagleBone Black。 但是、现在我想尝试构建 u-boot 和内核等操作、所以我尝试使用 TI SDK。  

我的问题是:我已经从http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux-rt/esd/AM335X/latest/index_FDS.html"下载了 SDK 。 我直接开始使用"create_sdcard.sh"格式化 SD 卡并安装预构建的映像、当我将其放入 BBB 时、它会引导。 但是、显示屏不显示任何内容、黑屏显示文本"please wait."(请稍候...) 然后什么也不会发生。  

我用谷歌搜索一下、说我需要运行"setup.sh"来进一步配置 BBB。 我想知道应该何时运行此脚本? 网址为:http://elinux.org/Beagleboard:3.2_SDK_On_BeagleBone_Black 

预构建图像。 然后使用路由器和 USB 连接到 BBB、并运行"setup.sh"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peilang、

    您必须输入 这些 设置。

    您可以在 入门指南中找到 u-boot 和内核重建步骤。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您提供显示链接。 它的工作原理。

    现在、我的问题是"create_sdcard.sh"创建了一个 SD 卡、其中包含预构建的映像。 然后、我将路由器和 FTDI 线缆连接到 BBB 并启动 BBB。 然后、我在 Linux 主机中运行"setup.sh"。 我在 Linux 主机中安装了内核和根文件系统、而不是在安装过程中安装 SD 卡。 然后我重新启动 BBB、似乎什么也没发生。

    我的问题是"setup.sh"对 BBB 执行了什么操作? 我是否应该再次运行"create_sdcard.sh"来安装我刚刚从"setup.sh"脚本中获得的内容?

    必去之处
    /Peilang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要在 SD 卡中安装 MLO 和 u-boot.img。 只有 rootfs 可以在 NFS 上运行。 请检查 wiki 页面和 帖子。