This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:6678 GPIO 读取示例

Guru**** 2588715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624538/tms320c6678-6678-gpio-read-example

器件型号:TMS320C6678

您好,

     我使用的定制板上有6 6678。

     我想为每个 DSP 提供一个 ID、我将使用 GPIO 来实现它。

    现在 我可以读取 0x02300020 (GPIO 寄存器 IN_DATA)并获取我设置的 GPIO 状态。

我想知道  是否有一些有关 GPIO 读取或写入的示例或代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我认为 PDK 的功能比直接读取寄存器更好

    GPIO API:
    C:\ti\pdk_c667x_2_0_2\packages/ti\drv\gpio\src

    GPIO 示例:
    C:\ti\pdk_c667x_2_0_2\packages/ti\drv\gpio\examples\led_blink

    希望这些文件能为您提供帮助

    EBI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EBI、
    感谢您的快速回答。
    我在 C:\ti\pdk_c667x_2_0_2\packages/ti\drv\gpio\example 中找不到 GPIO 示例。
    C:\ti\pdk_c667x_2_0_2\packages/ti\drv\gpio\example 中只有 Module.xs 文件。


    此致
    Jin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 不知道 为什么示例文件夹中没有 GPIO_LedBlink 示例(TI 员工可以帮您更好)

    我附加了简单的 GPIO 示例测试项目

    e2e.ti.com/.../GPIO_5F00_InOut_5F00_test.rar

    我不记得该项目的详细信息 (我使用此项目大约2年自我管理)。 此代码可读取和写入 GPIO 以及写入 C6678 EVM、但您可以在 evmc66x_gpio.c 文件中找到函数声明  

    EBI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EBI
    您提供的项目很有用。现在我可以读取 GPIO 状态。谢谢。

    此致、
    金田