This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TCI6638K2K:关于 TCI6638K2K 芯片勘误表上的 KeyStoneII.BTS_errata_advisic.44

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624573/rtos-tci6638k2k-regarding-keystoneii-bts_errata_advisory-44-on-tci6638k2k-silicon-errata

器件型号:TCI6638K2K

工具/软件:TI-RTOS

 您好!

 

 我们的系统具有 TCI6638K2K、 还通过 TCI6638K2K 上的 SGMII 提供四个千兆位以太网。

 现在、我们在用于用户使用的外部端口的千兆位以太网端口中遇到了问题。

 当我们  通过用户逻辑复位 DSP (通过 DSP POR 复位引脚)和外部 PHY 时、在下面的 PLL 控制寄存器的 LNX_SD_STATE 中未检测到类似的信号检测。

 

 我们已经对此进行了一段时间的审查。  之后、我们在 下图中找到了勘误表。

      如果我们不应用此勘误表、您能否确认此勘误表是否会影响 PLL 控制寄存器上的 LNX_SD_STATE 位?

 我很抱歉,我们 的局势很紧急。  如果您给出快速的答案、我真的很喜欢它。

 感谢您的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知团队。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan