This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:功率耗散计算

Guru**** 2554240 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623975/66ak2h14-power-dissipation-calculation

器件型号:66AK2H14

您好!

我 的设计中使用的是66AK2H14BAAWA24。 我正在决定选择散热器、

我有随附的功耗表。

如何计算器件的功耗?

谢谢、此致、

南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../66AK2H14BAAWA24.xlsx

    随附的是我的功率估算表。

    请帮助。

    此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请任何人提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。
    请参阅以下讨论:
    e2e.ti.com/.../670299

    我建议遵循 K2H EVM 的设计:
    http://www.ti.com/tool/EVMK2H
    您可以在供应商的网站上找到物料清单:
    www2.advantech.com/.../EVMK2HX_sd4.aspx

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢您的回复。

    提供的链接显示"您可以使用功耗估算电子表格(也在网页上)估算应用的最大散热。" 它没有解释如何操作。 以及从何处获取。

    您能告诉我处理器消耗的电流是否可以被视为最大功率耗散?

    是这样吗?

    EVM 确实检查了这些页面、但找不到任何与热设计相关的信息、但在某个点的散热器除外。

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [报价]您能否告诉我处理器消耗的电流是否可以被视为最大功率耗散?[/报价]
    是的、您的理解是正确的。

    我看到另一个线程(我现在注意到您打开了它)正在进行中。 这里的人员给出的建议也直接适用于66AK2H14。

    此致、
    Yordan