This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA756:在 DRA 75x 中的每个 A15内核上引导 Linux 和 Android

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622989/linux-dra756-booting-linux-and-android-on-each-a15-core-in-dra-75x

器件型号:DRA756

工具/软件:Linux

大家好、

我们有一项客户要求、即在 DRA 75x 上引入数字仪表组(DIC)和 Android IVI。 我已经在 e2e.ti.com/.../618827中对此进行了讨论

可以通过多种方法来实现这一点。 例如、

1) 1类超级管理程序(如 Xen)-在 Xen 上运行 DIC 和 Android。

2) 2类虚拟机监控程序(如 KVM)-使 DIC 以来宾操作系统的形式在 KVM 上本地运行、并在其上运行 Android

我们正在研究第三种方法、我们要在这里讨论。

3)在单独的 A15内核上使用 Linux 和 Android -这种方法将涉及调用 Linux 作为主 A15内核上的 DIC、Android 将由另一个 A15从内核上的主 Linux A15内核产生(在技术上不确定这一点、 尽管可以从 u-boot 中分离内核)。 这样、我们就可以使两个操作系统在本地运行。

作为 POC、我知道可以做到这一点。 但是、这在可直接用于生产环境的 DIC + IVI 系统中是否可行? 我确信、在共享存储器、I/O 缓冲器、外设等时、我们会发生许多冲突。

我们可能需要编写单独的例程来处理所有这些以及更多。 我只是想知道这是否可行。

任何人都请分享您的观点。

谢谢、

Prabhuraj

Black胡椒 技术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需添加一些详细信息。 OMAP5支持 AMP 启动。 请查看以下链接。
    lists.denx.de/.../222338.html
    patchwork.ozlabs.org/.../

    是否有人对此进行了测试?

    谢谢、
    Prabhuraj Tavag
    Black胡椒 技术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此有任何意见吗?

    谢谢、
    Prabhuraj
    Black胡椒 技术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yordan。 等待反馈。


    此致、
    Prabhuraj
    Black胡椒 技术