This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:AM335X MMC 是否支持 EMMC v5.0卡?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624529/linux-processor-sdk-am335x-does-am335x-mmc-support-emmc-v5-0-card

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:AM3352

工具/软件:Linux

尊敬的:

我们的产品采用 AM3352进行设计、AM3352使用 eMMC MTFC4GACAAAM-4M IT (符合 JEDEC / MMC 标准版本4.51)
(JEDEC 标准第84-B451)))。  目前、我们希望将 EMMC 更改为 MTFC4GACAJCN-4M IT (符合 JEDEC / MMC 标准版本5.0)
(JEDEC 标准编号 JESD84-B50)。  

我想知道它是否兼容、AM3352是否支持 v5.0 MMC 卡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查看 AM335x 器件支持的功能:
    •串行链路完全符合以下标准:
    –MMC 标准规范 v4.3中定义的 MMC 命令/响应集。
    –SD 物理层规范 v2.00中定义的 SD 命令/响应集
    –SDIO 命令/响应集和中断/读取等待挂起/恢复操作、如 SD 部件 E1规范 v 2.00中定义
    –SD 卡规范第 A2部分 v2.00中定义的 SD 主机控制器标准规范集

    MMC 与 JEDEC / MMC 标准版本5.0不兼容。

    此致、
    Yordan