This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM4376:在 subdir.mk 中出现致命错误、该错误用于集成 pinmux.h 文件以进行固件开发

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623144/ccs-am4376-fatal-error-in-subdir-mk-for-integrating-pinmux-h-file-for-firmware-developement

器件型号:AM4376

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在开发用于连接 AM4376处理器的 GPIO 的代码、并将其加载到 EVM 上并进行测试。 为此、我使用 CCSv7.0和 Linux 主机系统。 现在、我在 CCS 代码'build'的'Debug'文件夹中的"subdir.mk"文件中遇到错误。 原因是什么? 在项目中包含库文件。 我已附上我正在处理的错误和调试会话的屏幕截图。

提前感谢、

Dhara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhara、

    请在包含的页眉与您编译的源代码位于同一目录中时使用引号。

    #include "am43xx_pinmux.h" 

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。

    我解决了这个问题 还有一些错误...