This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:有关 qt-OpenCV-OpenCL-OpenGL-多线程的问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624609/linux-am5728-a-question-about-qt-opencv-opencl-opengl-multithreaded

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我使用的是处理器 SDK 04.00.00.04。

我构建了 tisdk、并在"~/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qt-opencv-opencl-opengl-multithreaded/1.3.3-r2/build "中实现了 qt-OpenCV-OpenCL-OpenGL-多线程。 我使用了这个 qt-OpenCV-OpenCL-OpenGL-多线程替代'D card/rootfs//usr/bin/qt-OpenCV-OpenCL-OpenGL-多线程'。 然后视频分析演示运行良好。

然后、我在"~/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.00.00.04/example-applications"中构建了 qt-OpenCV-OpenCL-OpenCL-OpenGL-多线程。 我使用的命令是"make qt-OpenCV-OpenCL-OpenGL-多线程"。 我使用了这个 qt-OpenCV-OpenCL-OpenGL-多线程替代'D card/rootfs//usr/bin/qt-OpenCV-OpenCL-OpenGL-多线程'。 然后视频分析演示失败、控制台显示"/dev/video1不支持读取 I/o"。

有人可以给我一些建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通过以下用户指南进行构建时:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK

    您是否观察到问题?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita、

    不、没有问题、内置的"tisdk"中的 qt-OpenCV-OpenCL-OpenGL-多线程是可以的。

    我在~μ C/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.00.00.04/中安装了 ti-processor-sdk-android-am57xx-evm-04.00.00.04-Linux-x86-Install.bin、然后我执行了:
    cd ~/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.00.04/
    使 qt-OpenCV-OpenCL-OpenGL-多线程_clean
    使 qt-OpenCV-OpenCL-OpenGL-多线程
    ~、qt-OpenCV-OpenCL-OpenCL-OpenGL-多线程内置"μ C/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.00.04/example-applications/qt-OpenCV-OpenCL-OpenCL-OpenGL-多线程-1.3.3"。 这一次运行失败。

    谢谢。